主题中讨论的其他器件:WMBUS、 SysConfig
工具与软件:
我想在 CC1312R1上从 WMBUS 433 (434.475MHz)接收数据。
数据发送方具有以下配置:
- 频率: 434.475 MHz
- 符号速率:100 KB
- 偏差:50kHz
- TX 功率:10dBm
- 同步字: 0x00000000
- 数据长度:25字节
- 无 CRC
我在测试使用的是 SmartRF Studio 7时很快便获得了大量数据、而且它可以正常工作。 但是、当我通过程序进行测试时、射频停止接收数据、或者在我接收到一些数据后、电路板停止工作。 有以下程序:
e2e.ti.com/.../1234.ti_5F00_radio_5F00_config.ce2e.ti.com/.../0576.ti_5F00_radio_5F00_config.he2e.ti.com/.../0576.main_5F00_tirtos.ce2e.ti.com/.../0576.rfPacketRx.c
我能知道如何解决此问题吗?