This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:CC1311的稳压器模式

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1374163/cc1311r3-regulator-mode-of-cc1311

器件型号:CC1311R3

工具与软件:

大家好、  

请注意、在文档 swra640h.pdf 中、其中仅提及了 CC26xx 支持的外部稳压器模式。  

您是否确认此限制? 或者客户仍然可以使用此模式并做出一些折衷?  

BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    仅在 CC26x0平台上具有该特性。 CC13x2/CC26x2芯片支持该功能、但 尚未经过 表征 、因此是否使用该功能取决于终端客户。