This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:使 LED.h 中的 uint32_t togglePeriod 成为 uint32

Guru**** 2596645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1373440/cc1352p-make-uint32_t-toggleperiod-in-led-h-a-uint32

器件型号:CC1352P

工具与软件:

尊敬的

这方面是否有任何更新、或者是否通过一种方式 公开 跟踪? SDK  v6.40发布、但未包含在内。

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    我们尚未优先处理此工单。 我可以尝试在下一个版本中修复它。  

    谢谢、

    Marie H.