This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:VDDS = 1.8V 时的 PA 最大输出功率

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1374526/cc1354p10-pa-max-output-power-with-vdds-1-8v

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

您好!

当 VDDS 为1.8V 时、900MHz 下默认的(14dBm) PA 最大输出功率是多少?  是否需要特定的配置才能在此电压下实现最大输出功率?

谢谢!

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    为了达到14dBm、VDDS 必须大于2.1V

    如果 VDDS 为1.8V、则典型输出功率将为12dBm。

    从 DS 中:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、数据表中该表上面列出的条件指示"VDDS = 3.0V、除非另有说明。"  这表明、在 Sub-1GHz PA 的非升压条件下、整个 VDDS 范围内的最大输出功率将为12dBm。  是这样吗?

    谢谢!

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看硬件配置指南、可以看到 VDDS 不影响射频 LDO 的 PA 电压输出。  它需要1.68或1.95 (升压)。