This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:RF Coex Zegbrr WiFi

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1374587/cc1354p10-rf-coex-zegbrr-wifi

器件型号:CC1354P10
Thread 中讨论的其他器件: CC3135

工具与软件:

尊敬的 TI:  

要使 RF 与 CC3135 (WIFI)的 CC1354P10 (zegbee)共存、我需要在 CC1354P10和 CC3135之间添加哪些信号?

非常感谢。  

最好的区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albarc:

    您可以在 Zigbee 中的多种共存选项之间进行选择:


    由于 CC3135似乎使用2线共存性、因此您应该在 CC1354P 上使用该选项。

    此致、

    Arthur