This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310高运行时电流

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1373368/cc1310-cc1310-high-run-time-current

器件型号:CC1310

工具与软件:

您好!

该电路板在正常运行时模式下通常消耗~6uA 的电流。 我们有许多未通过生产测试的电路板、其电流消耗约为~60uA。 您是否有任何想法会导致此因素增加10倍?

谢谢!

Brad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    运行时模式的定义是什么?  

    关断、待机模式或在特定时间段内与 Rx 数据传输持续时间混合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同时间段的 TXRX 数据传输组合。

    谢谢!

    Brad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要确认电流增加是否与相关  

    • 关断/待机时隙;或
    • TX 时隙;
    • Rx 时隙

    以在额外电流来自哪里进行调试。

    您能否提供一个良好单元和一个具有三种不同模式的额外电流的单元的电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、下面我来详细介绍一下。

    一般情况下、正常采样的平均电流消耗约为16uA、而有缺陷采样的平均电流消耗约为8xuA

    (故障装置的电流消耗图)

    正常单元的电流消耗图与上例类似、只是没有静态电流消耗。

    额外的电流消耗是连续的。 就像下面的静态电流消耗一样。

    请添加注释、因为额外电流不是来自关断/待机时隙、TX/RX 时隙。 一直都是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能将原理图发布吗?

    如果这是恒定电流消耗、则这与射频无源网络无关。

    您是否已控制所有 GPIO 处于固定电平的状态? 即没有可能消耗电流的浮动状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的 cc1310原理图部分。  

    控制了所有 GPIO 线路。

    谢谢!

    Brad。