This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:CC1312R1

Guru**** 2473280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1374114/launchxl-cc1312r1-cc1312r1

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

工具与软件:

你(们)好

我叫 Kevin Hwang、来自韩国。

目前、我正在使用 CC1312R1开发传感器监控系统(传感器节点和网关)。

我们打算使用的频段是940.1MHz 转946.3MHz。

使用 LAUNCHXL-CC1312R1评估板和 SmartRF_Studio 7、我使用频谱分析仪测量了输出功率、

即使将其设置为14dBm、也仅能达到11dBm 左右。

您是否有关于支持940MHz 频带的射频匹配值的任何信息?

如果不是、您能否解释一下射频匹配方法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    以便对齐测量值。

    在我们开始将设计分周至940 MHz 之前、您能否测量868 MHz 和915 MHz 的输出功率、以确定这与预期的输出功率设置是否相关?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW。

    SmartRF_Studio 7工具无法调整940MHz 频带中的通道功率、

    仅设置为13dBm。 此时、输出功率仅约为11dBm。

    我们将使用工具(SmartRF_Studio 7)以外的方法检查功耗设置、然后再次联系您。

    谢谢你。