This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354R10:芯片应用问题

Guru**** 2598445 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1354R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1374556/cc1354r10-application-issues-of-chips

器件型号:CC1354R10
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

1.使用 CC1310和 CC1354时应注意哪些问题?
2.在规格表中没有明确说明 CC1354 400MHz 的使用方法。 您能否帮我询问 TI 是否有原因? 我们会的
是否可以使用400m? 如相关公共信息所述、在中国的物联网470 -510MHz 中使用 CC1352设计 TxRx 电路是否合理?
3.是否可以从 DIO9 \ 10 \ 11输入温度信号?
4.对于48M 和32.768kHz 晶体振荡器的使用有什么特殊要求吗? 对于这两个晶体振荡器、需要注意哪些方面? 比如、能否使用不同类型的晶体振荡器以及它们的优缺点是什么?
5.编程时、TCK、TMS、TDI 和 TDO 都是必需的、但规格表中只使用两个。 为什么?
6、DIO5 \ 6 \ 7有较强的驾驶能力,是否有具体的分析?
7.在接线 CC1310和 CC1354时应注意哪些抗干扰问题。 请提供布局的参考设计。
8.您能具体分析一下 RX-TX 的功能吗? 它是否可以调用多个频段来完成不同的上行链路和下行链路数据通信?
9、2.4G 输入分为正负两个端子。 使用时应注意什么?
10.是否有推荐的天线,使用时应注意什么?
11、同时使用2.4G 和400M 时要注意什么?
12. CC1354的静态电流和动态电流分别是多少?
13.关于2.4G 和400MHz 过滤频道、有没有特别值得注意的地方?
14、协助申请 CC1310、CC1354及周边元件的样片。
15. CC1310和 CC1354能否同步控制信号和传输信号? 目前、控制信号和传输信息是通过开发进行切换的。 换言之、是否可以实现类似于双工的传输方法? 如何实现这一点?
16. CC1310、CC1354的12位 SAR ADC、200ksps、8通道是指 DIO 23-30吗?
17.用户能否为 CC310和 CC354设置任务的优先级? 主要目的是确保控制信令和时间同步信息的及时响应
18.请提供关于 cc1310 cc1354的参考电路设计、布局参考以及其他设计注意事项的尽可能完整的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表、参考设计和软件开发套件(SDK)、找到您的大部分问题。

    CC1354R10登录页面: https://www.ti.com/product/CC1354R10

    硬件参考设计: https://www.ti.com/tool/LP-EM-CC1354P10

    SDK: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK

    样片请求可在登录页面找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    8. 您能否提供对 RX-TX 功能的具体分析? 它是否可以调用多个频段来完成不同的上行链路和下行链路数据通信?

    RX TX 引脚为 LNA 提供偏置、以实现比不使用时高~1dB 的灵敏度。 它与不同的频带没有任何关系等

    Unknown 说:
    4. 对于48M 和32.768kHz 晶体振荡器的使用有任何特殊要求吗? 对于这两个晶体振荡器、需要注意哪些方面? 例如、是否可以使用不同类型的晶体振荡器以及它们的优缺点是什么?[/QUOT]

    除了数据表中规定的要求外、请参阅 www.ti.com/.../swra495k.pdf

    Unknown 说:
    11. 同时使用2.4G 和400M 时应注意什么?

    请注意、您要询问的芯片只有一个射频前端、这意味着芯片在给定的时间只能覆盖一个频带以及 RX 或 TX

    Unknown 说:
    3. 是否可以从 DIO9 \ 10 \ 11输入温度信号?[/QUOT]

    "温度信号"一词具体是什么意思? 模拟、数字(和哪条总线)

    Unknown 说:
    5. 编程时、需要 TCK、TMS、TDI 和 TDO、但规格表中仅使用两个。 为什么?

    2引脚和4引脚 JTAG 均可使用、请参阅 TRM

    Unknown 说:
    10. 是否有推荐的天线?使用时应注意什么?

    天线还是其他东西? 单频段还是双频段? 带宽是多少? 等等

    Unknown 说:
    17. 用户可以设置 CC310和 CC354的任务优先级吗? 主要目的是确保及时响应控制信令和时间同步信息[/报价]

    是、但取决于您运行的操作系统。  

    [/quote][/quote]