This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:不可以使用 RTOS OAD 吗?

Guru**** 2596475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1375035/cc1310-is-no-rtos-oad-possible

器件型号:CC1310

工具与软件:

您好!

我只考虑将 OAD 作为现有项目的补充。 现有工程没有 RTOS。

我到目前为止读到的所有内容似乎都表明 OAD 需要 RTOS。

是否无法在没有 RTOS 实施的情况下执行 OAD?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们已经通过 RTOS 实现了 OAD 示例;这使得在应用中处理不同任务等变得更简单。

    我相信这有可能实现 nortos 版本、但我们没有展示这一点的示例。

    谢谢、

    Marie H.