工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
您可以帮助说明如何使用 CC1310 RECHARGECFG 寄存器 C2、C1吗?
要改善 VDDR 负载、 如何调整增益事实 C1、C2、MAX_PER_M、MAX_PER_E?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这些通常已自动设置;您可以查看pinStandby SDK 中的示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGBjquGb2vM5HmFtl4lf9w__com.ti.SIMPLELINK_CC13X0_SDK__eCfARaV__LATEST&placeholder=true
您还可以参阅以下应用手册以了解更多信息: SPRUI18 (《SimpleLink SDK 电源管理:MSP432、MSP432E4、CC13xx/CC26xx 和 CC32xx): https://www.ti.com/lit/sprui18
搜索 SDK (本地)会显示一些附加信息、以便了解如何自动处理此操作、首先是AON_WUC_O_RECHARGECFG 在中搜索:
您可以进一步查看 SDK 和 API 文档以深入了解pinStandby实现。
此致、
Zack
如果是这样、请注意充电算法只基于 CC1310的电流消耗(芯片内部无反馈)。 这意味着、如果您尝试从 VDDR 节点汲取额外的电流、则充电算法将不会按预期工作、并且芯片将崩溃。
您很可能应该退后一步、查看原始问题。