This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CenterFreq 修改

Guru**** 2812185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1374654/cc1352p7-centerfreq-modification

器件型号:CC1352P7

工具与软件:

您好!

我需要在不使用 RF_CLOSE 和 RF_OPEN 命令的情况下修改跳频无线电的 RF_cmdPropRadioDivSetup.centerFreq。

频率、功率、StartTx/StopTx 等正在正常改变。

您可以为 centerFreq 的修改推荐什么? 我可以使用任何命令 RF_postCmd ()吗?

谢谢您、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    当您说不想使用  RF_Close 和 RF_OPEN 时、原因是什么?

    要加载新设置、对讲机必须打开和关闭。

    如果您使用 RF_postCmd()、RF_cmdPropRadioDivSetup() 命令将在下一次 打开无线电时运行。

    谢谢、

    Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    使用  RF_CLOSE 和 RF_OPEN 非常耗时(15-20ms)。 您能提供更多的信息吗,也许一些使用 RF_postCmd ()更改 centerFreq 的例子?

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    如果只更改很小的频率、可以使用 CMD_FS 更改频率、而无需重新启动无线电。

    如果要进行更大的跳转、您可以减少设置命令和 FS 和 TX 命令。 setup 命令将在 fs 和 TX 命令之前立即运行。  

    谢谢、

    Marie H.