This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:是否有办法直接将 SmartRF Studio 与8引脚 CC1101配合使用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1372471/cc1101-is-there-a-way-i-can-use-the-smartrf-studio-with-just-the-8-pin-cc1101

器件型号:CC1101
Thread 中讨论的其他器件: CC2500

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我有六个 TI CC1101 SPI 8引脚无线电模块、是在 Amazon 上购买的。  我在 TI 站点上找不到此模块。

我使用红色小适配器板将 TI CC1101模块上的8引脚接头板引脚映射到10引脚带状电缆。  我已检查带状电缆的连续性。

将电压表连接到 CC 调试器后、我可以在带状电缆上放置一个电压表、并确定电缆的正负引脚。

这是我在网上找到的使用的引脚映射。

引脚1 = GND

引脚2 = VDD

引脚3 = GDO0

引脚4 = CSN/SS

引脚5 = SCLK

引脚6 = MOSI

引脚7 = MISO/GD01

引脚8 = GDO2

我 根据手册中的说明更新了 USB 电缆驱动程序并执行了固件更新。  固件的当前版本为0044。

我曾尝试连接到所有六个 TI CC1101模块、没人会亮起绿灯。

我假设并非所有六个无线电模块都是坏的。

我尝试了几种不同的引脚映射、但都不能正确使用。

我确实偶然发现了我在网上找到的一个映射、当时 Smart RF Studio 软件确实读出了绿灯、但软件指示无线电是 CC2500、但此后不久就开始出错。 那么、我假设引脚映射不正确。

对问题有什么想法、您能否建议我可以执行的任何进一步故障排除?

此无线电模块是否有不同的引脚映射?

非常感谢您能提供任何其他建议。  不确定 CC 调试器是否已损坏、因为可以更新固件驱动程序。

此致、

TI-CSC