This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:使用 CC 调试器测试 SmartRF Studio 上两个 CC1101模块之间的异步通信

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1375368/cc1101-test-async-communication-between-two-cc1101-modules-on-smartrf-studio-with-cc-debugger

器件型号:CC1101

工具与软件:

大家好、社区

出于测试目的、我买了两个 CC1101模块进行 Ashining、然后将它们连接到 CC 调试器、LED 为绿色、所以我认为连接良好。

打开 SmartRF Studio、我可以看到它们显示在已连接设备列表中。

然后、我打开了两个器件的控制面板、使用了蓝色的典型设置

并尝试在异步模式下测试通信(对于我们的开发来说、为了满足与旧器件进行通信的需求、这是必须选择的选项)、

我遵循的步骤是来自 Siri 在 论坛的一篇帖子中的回复

(下面提供了链接以供参考)

CC1101EM868-915_REFDES:CC1101异步通信模式接收问题-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

但是、我遇到了两个问题:

1. 我在"RF 设备命令"选项卡中找不到可以传输前导码的区域。( Siri 在她的回复中提到的内容)

2.我怎么能提出接口显示的 RX 数据信号(GDO2上接收器)和 CS ( GDO0上接收器), Siri 在她的答复中显示?

或者它是来自监控 GDO 上信号的另一个第三方工具软件吗?

在 Smart RF 的 Continuous RX 选项卡中、我只能看到 RSSI 显示屏、如下所示:

 如果您能帮助澄清这些问题、并提供一些说明来测试 ASYNC 模式(如果可能)、我会非常困惑。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要传输无限前导码、首先必须选择 Packet TX 选项卡和要测试的 PHY、然后再改为射频器件命令(RF Device Commands)选项卡。

    由于寄存器现在已设置为正常数据包模式(由于您首次选择了数据包 TX)、因此您只需按"RF Device Commands"选项卡中的 STX 按钮。 由于您尚未向 TX FIFO 写入任何内容、FIFO 为空、设备将无限期发送前导码。

    无法在 SmartRF Studio 中以任何方式查看 RX 数据。

    您需要将逻辑分析仪连接到具有 RX 数据输出的 GDO 引脚

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1. 您能解释一下"PHY"是指什么吗? 是在 Packet TX 选项卡中吗? 我似乎无法找到它。

    2. 这是否意味着接收器可以在异步模式下接收以正常数据包模式发送的信号? 我始终假设应在发送器上使用"Continuous Tx"选项卡、以便对处于异步模式的接收器进行测试。

    3. 逻辑分析仪软 UI 配色方案看起来不错,我可以问品牌/型号吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) PHY 是物理层、指您选择的射频设置(例如50kbps 设置)

    2)接收器将接收空气中的物品。 如果您已让 CC1101中的数据包引擎形成数据包(自动添加前导码、同步字和 CRC)、或者您的 MCU 已写入待以无线方式发送的数据、在 GDO 引脚上手动写入(如在串行模式下)、则不会受到影响

    3) 3)我使用 Saleae 逻辑分析仪的逻辑分析仪

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清、Siri。 我几乎重现了您提到的结果、并且对工具和 CC1101的使用感觉更加清晰。 实际上、我们使用 CC1101-Q1进行开发、但我还是购买了 CC1101模块、因为市场上似乎没有 Q1模块。 我假设除了汽车级和最大数据速率等特性外、它们几乎相同。

    我还有一个与 CC1101-Q1相关的问题、我在几天前发布了这个问题、但尚未收到任何回复。 鉴于您的专业知识、我希望您能够提供一些见解。 以下是指向我的另一篇文章的链接: 有关载波侦听绝对阈值的动态设置所需的帮助

    提前感谢您提供任何指导。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的其他职位已分配给合适团队中的某个人、并将得到他们的支持。 我将向他们发送提醒。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、Siri、你会不会介意提醒被分配支持我之前的职位的人?  

    链接如下:

     CC1101-Q1:在异步模式下进行 CC1101-Q1发送器开发时需要有关降噪和脉宽稳定性的帮助。

    感谢您的帮助 ️

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已确认该职位已分配给汽车团队的某个人,他们正在处理我们的所有汽车零部件,我已经让他们知道:-)