This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:使用 TI-RTOS、转为使用 FreeRTOS?

Guru**** 2533030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1376875/cc1312psip-using-ti-rtos-move-to-freertos

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

我们目前正在 TI-RTOS 下进行开发、使用 SimpleLink 与 TI 15.4堆栈连接。  这一项目 在年初还有些新。  我们是否应该考虑改用 FreeRTOS、或者通过坚持 TI-RTOS 来调试和集成是否具有一些优势?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TI RTOS 中的主要调试工具是 ROV。 我们没有这种用于 FreeRTOS 的工具。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17/docs/ti154stack/html/ti154stack-guide/debugging-index.html#ti-rtos-object-viewer

    展望未来、我们不计划在即将推出的平台上支持 TI RTOS。 (例如、CC2340平台上没有 TI RTOS。) 但对于 CC1312PSIP、它完全受支持。

    您还可能会看到内存消耗略有不同。 您可以构建两个项目并进行比较(如果这是一个重要因素)。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie、

    感谢您的答复。  在我的项目中尝试使用 ROV 后、遇到了问题、我搜索了如何修复缺失的引用。  当我这么做时、该工具似乎比 TI RTOS 更频繁地提及 FreeRTOS、就好像它适用于任一种情况。   此时内存消耗不是问题。  我将启动一个新主题、介绍如何使 ROV 在 TI RTOS 下正常工作。  这看起来很有价值、但我在尝试让它显示图形时遇到了错误。

    谢谢!

    Kevin