This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:LAUNCHXL-CC1352P 上的印刷天线

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC-ANTENNA-DK2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1377540/launchxl-cc1352p-printed-antenna-on-launchxl-cc1352p

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC-ANTENNA-DK2

工具与软件:

大家好、

首先、我想说我是一名业余爱好者、如果我的问题不恰当、我深表歉意。 我想问一下印刷在 Launchpad 板上的 Launchpad CC1352P1的天线尺寸可以在哪里找到。

如果有人有关于在 PCB 和相关规则上设计这种特定天线的任何文档或信息、并可以与我分享、我会非常高兴。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看该文档: https://www.ti.com/lit/an/swra496a/swra496a.pdf

    我想您正在寻找9号天线。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur R:

    非常感谢您的支持。 但是、我认为这与 Launchpad CC1352P1不同。 必须如下所示:

    在设计文件中、我找到了与此类似但没有尺寸的所用 PCB 天线、并且该电路板标记为"CC-Antenna-DK"、而不是"CC-Antenna-DK2"。

    再次感谢您花时间帮助我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、天线的长度是非常针对电路板的、这意味着如果您要在自己的电路板上使用它、则必须按照 DK 文档中描述的那样调整长度和调谐天线。 如果您需要确切尺寸、一个建议是打开 launchpad 设计文件并进行测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TheGhostOf:

    感谢您的回答!

    但如何根据设计文件进行测量呢? 因为设计文件中没有给出尺寸,我不认为可以从 PDF 文件中测量:)!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载光绘文件或 Cadence 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您花时间帮助我、  

    使用 Gerber 文件无法测量确切的大小,但使用 Cadence 文件是。 现在,我应该寻找一个免费的 Cadence 查看器

    但我得到了我的解决方案!