This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:IcePick_C:连接目标时出错

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1380345/cc1354p10-icepick_c-error-connecting-to-the-target

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

您好、我的配置已经正常刷写到我的板上。 我从定制板切换到了演示板(CC1354P10-6)、并从2引脚 cJtag 改为4、让我来运行 energy++。 我现在收到错误- IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包12.7.0.00130)。 我已经尝试了更新我的 CCS 和 XDS110、如果有任何帮助、我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    您是否选择了"仅安装了一个 XDS110 "? 如果没有、并且序列号已存在、则应选择该选项。

    我已经使用4引脚 cJtag 模式进行了测试、表示测量值很好、确实可以用。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我感谢你的迅速反应。

    是的、我已经尝试过此操作、并在命令提示符下使用命令获得了序列号。

    我最初让它工作、然后它就放弃了。 现在、2个电路板无法正常工作、甚至连原来的2引脚 cJtag 都无法正常工作。

    谢谢!

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 XDS110