This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRXEBK:CC1101EM - 433MHz 封装接收器

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1379934/smartrftrxebk-cc1101em---433mhz-package-receiver

部件号:SMARTRXEBK

工具与软件:

我一直在尝试从 RF Light 开关和 Arduino 接收数据包发送433.92范围内的数据包,但我无法从其中任何一个接收任何数据包。
在 SmartRF Studios v7上、我一直在使用通用868MHz 设置并将基频切换至433.92、但仍然没有收到任何信息、我使用另一个板在868频带波上对其进行了测试、并正常发送和接收封装。 为了接收433MHz 的封装、射频参数中是否需要更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony、这种射频光开关甚至可能不使用 FSK 调制。 可能是 OOK。

    我邀请大家对这个射频光开关的调制类型做更多研究。 它将帮助您选择正确的设置。

    此致、

    Arthur