This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:用于 MSK 传输

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1378597/cc1110-cc1111-for-msk-transmission

器件型号:CC1110-CC1111
主题中讨论的其他器件:测试2CC1101、CC1200

工具与软件:

大家好!
我们使用 CC1110 (在 TTC 电路板中)并尝试进行 MSK 传输、并保持 openLST 为接收器。 我们能够成功传输,但无法接收它,因为我们的硬件断点没有在接收器代码中配置. 使用的 RF 参数包括433MHz 频率、26kBaud 数据速率、10dBm TX 功率、843kHz RX 滤波器带宽。 使用的寄存器值为(取自 Smart RF Studio 7)-  

PKTCTRL0

05.

满量程范围

06.

FREQ2

10.

FREQ1

09.

FREQ0

7b.

MDMCFG4

09.

MDMCFG3

F9

MDMCFG2

73.

MDMCFG1

22.

MDMCFG0

e5

DEVIATN

00

MCSM0

18.

FOCCFG

17.

BSCFG

6c

AGCCTRL2

03.

AGCCTRL1

40.

AGCCTRL0

91.

FREND1

56.

FSCAL3

E9

FSCAL2

主题

FSCAL1

00

FSCAL0

1F.

测试1

31.

测试0

09.

PA_TABLE0

C0

FSCTRL0

00

FREND0

10.

MCSM1

30.

测试2

88

PKTCRL1

04.

地址

00

PKTLEN

f

SYNC1

D3

SYNC0

91.

通道编号

00

请帮我弄清楚这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您可以在此处找到一些提示(CC1110使用 CC1101作为射频器件)、并访问该链接指向以下网址:

    e2e.ti.com/.../cc1101-cc1200-in-msk-mode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何确认发送器正在成功传输?

    发送器和接收器都使用 CC1110?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我强烈建议您通读我链接到的帖子。 在帖子中、您将找到默认设置与其他接收器不兼容的原因、以及您必须更改哪些设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、我已经确认发射器通过 SDR 控制台中的观察信号正确传输、并通过 Hack RF 在通用无线电黑客中看到了传输数据包
    是的、发送器和接收器都使用 CC1110  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经讨论过了、但我们的接收器也是 CC1110、他们使用的是 cc1200   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、在链接中、您向我介绍过他们执行了带有 cc1200而不是 MSK 的2FSK (因为这是在 cc1200设置中写入的)。 但我们将尝试将发送器和接收器都用作 CC1110的 MSK