This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:关闭模式下 CC1312R7上的嵌入式路由器中的网络延迟

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1378434/cc1312r7-network-delay-in-embedded-router-on-cc1312r7-in-shutdown-mode

器件型号:CC1312R7
Thread 中讨论的其他器件:Wi-SUN

工具与软件:

假设我们在 CC1312R7 (基于 CoAP)"ns_CoAP_node"上运行嵌入式路由器、然后关闭进入关断模式。 从引脚上唤醒到连接附近的 Wi-SUN 路由器和发送 CoAP 消息、预计会有多长时间?

1.简单来说、我们能否 在电池供电设备中的 CC1312R7 (基于 CoAP)"ns_CoAP_node"上使用嵌入式路由器? 是否有适用于此场景的任何参考设计或应用手册?

2.如何禁止任何其他路由器节点连接到 CC1312R7上由电池供电的嵌入式路由器?