This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:TI15.4 Stack -在某些节点中禁用 FH 广播

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1379912/cc1352r-ti15-4-stack---disable-fh-broadcast-in-some-nodes

器件型号:CC1352R

工具与软件:

大家好!

我将使用 TI15.4 Stack FH 模式和广播。 我只需要对网络的某些节点进行广播。

但是、FH 广播似乎是翻译的全局设置、它对每个人都是打开的、对每个人都是关闭的。 这使得不需要它的节点仍可唤醒并浪费电能。

我知道这就是堆栈的设计方式、但是是否有方法/修复方法只在某些节点上禁用广播? 我是否可以禁止传感器节点在广播间隔(例如传感器代码)下唤醒? 当然,一定有办法,它似乎不像什么牵扯.

如果有人能帮助我实现此功能、我将不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、是否与以下主题中的请求相同? https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1046488/cc1352r-ti15-4-stack---disable-broadcasts-in-sensor-node

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、  

    它是对该线程的后续操作。  

    当时您的同事 Marie 说这是不可能的,关闭了线程。

    她说要问其他社区成员,所以我希望在此期间有人可以回答这个问题。

    同时、当时我问是否有支付 TI15.4 Stack 支持的可能、我从没获得过这样的支持。  

    我知道、从标准 TI15.4 Stack 功能来看、这个设置不是可以关闭的、但是、只有在合适的人的帮助下、我相信我们可以找到一种简单的方法来实现这一点。

    多亏了 E2E 上那些好奇和感兴趣的 TI 工程师、我以前修复了类似的情况、这些情况略微超出了基本限制、并努力寻找解决方案。  

    谢谢你。