This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:cc1310在使用 IQ 转储补丁时锁定

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1379656/cc1310-cc1310-gets-locked-while-using-iq-dump-patch

器件型号:CC1310
Thread 中讨论的其他器件: CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

我按照 TI 文档中的说明尝试了 IQ RAW 盲读:

https://www.ti.com/lit/an/swra571b/swra571b.pdf?ts = 1719346980039

进行编程。   多次成功运行后、器件突然锁定了调试、并且我无法再重新刷新它/使用 Flash Programmer 2 / CodeComposer 从闪存读取。

我试图强制擦除整个闪存使用闪存编程器2论坛上的人说,但它没有帮助。

这是在几个闪烁+调试会话之后、我用新的替换了 LaunchPad 板、而在几个调试会话之后又再次发生这种情况。

为什么器件一直被锁定? 什么原因可能导致这种情况? 我在 CCFG 中没有闪存锁定/调试锁(我在 CodeComposer 中使用默认设置、没有 IQ 补丁的同一个项目已经运行了数月、并且只有在添加发生的 IQ 补丁后才能运行)


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    您能否确认您使用的软件与应用手册中的说明完全相同?  

    您的问题是否在活动的调试会话期间发生?

    谢谢、

    Marie H.