This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:将 BAS 传感器标记 II I2C 硬件用于射频

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, TMP117, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1382336/cc1312r-use-of-bas-sensors-mark-ii-i2c-hardware-for-rf

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: TMP117SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

在 CC1312R 中、我拥有 BAS 传感器 BoosterPack Mark II 板来运行 TMP117传感器的 I2C。 我想将此 I2C 任务与射频任务一起使用、但无法在 TI"PacketTX"提供的示例代码中配置 I2C。
在 TI 的 i2ctemp 示例配置中、访问配置时、我能够访问 BAS 传感器 BoosterPack Mark II 板、但在 PacketTX 示例代码中、我无法访问它。


如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    我不知道是否有方法可以将其添加到 SysConfig GUI 中。 但是、如果在文本编辑器中打开 rfPacketTx.syscfg、则可以添加以下内容:

    /* ======== Sensors BoosterPack ======== */
    var Sensors = scripting.addHardware("/ti/boards/boosterpacks/BP-BASSENSORSMKII");
    

    使用 SysConfig GUI 打开文件时、您将看到 Booster Pack。

    谢谢、

    Marie H.