主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
我刚开始接触到 TI 射频 MCU。
我正在尝试/实施 OOK 、以接收 SmartRF Studio (960MHz)不"支持"的频率。 有办法强迫它吗? CC1352R 能够支持此类频率(861 MHz 至1054 MHz)。
我知道我可以对它进行硬编码、但我只是在验证在花几天的时间阅读和开始适当的开发之前是否可以使用它们。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我刚开始接触到 TI 射频 MCU。
我正在尝试/实施 OOK 、以接收 SmartRF Studio (960MHz)不"支持"的频率。 有办法强迫它吗? CC1352R 能够支持此类频率(861 MHz 至1054 MHz)。
我知道我可以对它进行硬编码、但我只是在验证在花几天的时间阅读和开始适当的开发之前是否可以使用它们。
我曾尝试使用 Code Composer 对其进行编译、但会指示类似的错误:
"syscfg"/Users/j07rdi/ti/sysconfig_1.18.1/sysconfig_cli.sh --脚本/Users/j07rdi/workspace_ccstheia/rfPacketRx_CC1352R1_LAUNCHXL_nortos_ticlang/rfPacketRx.syscfg "syscfg"-o "syscfg"-s /Users/j07rdi/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17/.metadata/product.json --编译器 ticlang
[5]正在运行脚本...
[6]正在验证...
[7] subdir_rules.mk:14:目标'build-1954068545'的配方失败
[8]错误:/ti/devices/radioconfig/custom radioConfigcustom868.carrierFrequency:频率超出范围。 有效范围:[770..930]
[9]1个错误、0个警告
[10] gmake:***[BUILD-1954068545]错误1.
[11]gmake:目标"全部"由于错误而未重制。
[12]****构建完成****
尊敬的 Jordi:
该错误是否来自 SysConfig?
如果是这样、您可以将无线电配置文件复制粘贴到工作区、并为这些文件禁用 SysConfig。 请参阅:
谢谢、
Marie