This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LANZAMIENTOXL-CC1310:3824I Link_Rx rxPacket ={{0}、0、0、0、0、0、 0、0、{0};大括号之间值的用途是什么?

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1380055/lanzamientoxl-cc1310-easylink_rxpacket-rxpacket-0-0-0-0-0-0-0-0-what-is-the-purpose-of-the-values-between-braces

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

工具与软件:

Hola.


Tengo una pregunta 清醒 estas declaraciones .
Link_Tx txPacket = {{0}、0、0、0、0、{0};
常见问题常见问题解答常见问题解答 Link_Rx {{0}、0、0、0、0、 0、0、{0};

¿Cuál è s es el propósito è s de los valores entre llaves?

Gracias por la luz ratchionada。

Saludos.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要理解你在帖子中写的内容、因为它不是 INN 英语、但会根据帖子上的标题回答。

    之所以使用 barces、是因为  Link_Tx 中的第一个条目和最后一个条目 Link_Rx 是数组:

    typedef struct
    {
            uint8_t dstAddr[8];              //!<  Destination address
            uint32_t absTime;                //!< Absolute time to Tx packet (0 for immediate)
                                             //!< Layer will use last SeqNum used + 1
    
            uint8_t len;                     //!< Payload Length
            uint8_t payload[EASYLINK_MAX_DATA_LENGTH];       //!< Payload
    } EasyLink_TxPacket;
    
    //! \brief Structure for the RX'ed Packet
    typedef struct
    {
            uint8_t dstAddr[8];              //!< Dst Address of RX'ed packet
            int8_t rssi;                     //!< rssi of RX'ed packet
            uint32_t absTime;                //!< Absolute time to turn on Rx when passed
                                             //!< (0 for immediate), Or Absolute time that packet was Rx
                                             //!< when returned.
    
            uint32_t rxTimeout;              //!< Relative time in ticks from Rx start to Rx TimeOut
                                             //!< a value of 0 means no timeout
            uint8_t len;                     //!< length of RX'ed packet
            uint8_t payload[EASYLINK_MAX_DATA_LENGTH]; //!< payload of RX'ed packet
    } EasyLink_RxPacket;

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Siri。
    抱歉、我对语言感到困惑。

    此致。