This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101 OOK

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1382841/cc1101-cc1101-ook

器件型号:CC1101

工具与软件:

我知道这之前有人问过、之前也有人回答过、但我得问一下具体的部件。

我立即需要将预先制作的433MHz FOB 与 CC1101接收器配合使用。

OTX-433-HH-KF2-MS

www.te.com/.../DDEController

FOB 是 OOK、9600 Baud...seems 非常简单、但我需要一个明确的 answer...ca并能可靠地将这两个器件配对?
谢谢

我们已经设计了自己的 FOB、但在 FCC 认证之前需要使用 OTS 单元。 接收器是现有的 CC1101板。

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    没有任何关于所提供的 PHY 的详细信息。 这对于正确接收数据非常重要。

    CC1101需要 前导码和同步字才能使用 FIFO 模式、此 PHY 可能不使用 FIFO 模式。 如果它没有前导码和同步字、则需要使用"异步模式"( 首选 的第27.1节  CC1101数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs061)并解释 MCU 上接收的数据。

    以下应用手册对于实现良好的接收器性能也可能很重要:  

    SWRA215  (CC110x CC111x OOK ASK 寄存器设置): https://www.ti.com/lit/swra215

    我们建议 先使用 SmartRF Studio 7和其中一种预定义的 CC1101 ASK/OOK 设置、为您的应用找到正确的寄存器设置(将设置修改为正确的数据速率等)。 然后、您可以导出寄存器设置以在代码中使用。

    此致、

    Zack