This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:LAUNCHXL-CC13-90、MCP2515 CAN 协议

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1381239/launchxl-cc1310-launchxl-cc13-90-mcp2515-can-protocol

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

您好!  
我希望获得一些有关将 CC1310-90 LaunchPad 与 MCP2515 CAN 模块连接以及建立 CAN 通信的帮助、是否有人可以提供可与 CC1310配合使用的 MCP2515驱动器。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何针对 CC1310的 CAN 驱动器实施示例。

    一种方法可能是使用 SPI 转 CAN 桥接。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    如何使用 MCP2515进行 SPI 通信并访问 CAN 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解这个问题、您可以重新表述一下吗?

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想要使用 MCP2515 CAN 到 SPI 转换器。 通过 MCP2515通过 CC1310-90访问 CAN 数据。
    是否有任何 MCP2515驱动程序可以帮助我编码 CC1310-90?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RNSKM:

    MCP2515是 TI 生产的 CAN 控制器、请联系半导体制造商以获取演示代码。

    我们的收发器产品系列仅具有TCAN4550-Q1 SBC、该 SBC 将 CAN 收发器和 CAN 控制器集成在单个芯片中、我们还具有此器件的启动代码。 但 TI 没有制作单独的 CAN 控制器。

    此致、

    Sean