This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:通信距离不理想、接收灵敏度差

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1383339/launchxl-cc1312r1-the-communication-distance-is-not-ideal-and-the-reception-sensitivity-is-poor

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

工具与软件:

1.我们使用的15.4协议栈、RF 参数是根据 studio 软件生成的、发射功率为13dBm。

2.在前面的测试中,在开放距离中,RSSI 可以测量为-98dbm ,相当于此时的距离约为600m。

现在我们测试,开放测试, RSSI 到-85dBm 以下,不能接收,此时距离只有300m。

很明显、接收灵敏度已下降。

什么原因导致接收灵敏度下降? 如何解决接收灵敏度低的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供测试的更多详细信息吗? 听起来您执行了两次相同的测试(使用相同的设置)、第二次的测试范围较小-这是不是?

    如果您直接使用 SmartRF Studio 7执行此测试、覆盖范围会是多少?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,进行了两次测试,两次测试的结果不同。
    2.经 SmartRF Studio 7软件测试,通讯距离不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑您在测试中看到的是射频噪声的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果相同的测试给出不同的结果、则可能会出现 TheGhostOf 所述的射频噪声-您可以首先检查本底噪声。

    此致、

    Zack