Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC1354P10, CC1354P10
主题中讨论的其他器件: CC1354P10
工具与软件:
大家好、团队成员:
使用"200kbps、2-GFSK" phy 类型时、LP-EM-CC1354P10是否支持20dBm 的发送功率? 将 CC1354P10与 SmartRF Studio 7连接、在选择50kbps 频段时、‘Enable high output power pa"选项有效:

但在选择200kbps 频段时、此选项将变为灰色、无法将 TX 功率设置为20dBm:

当在演示 LP_EM_CC1354P10_1/ti154stack/传感器中以200kbps phy 类型启用20dBm TX 功率时、在点击调试图标之后、演示无法正常运行。 错误信息如下所示:
Cortex_M33_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M33_0:所选目标的器件版本"0x2"未知。 假定最新的已知修订版本:修订版本2.0。
Cortex_M33_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M33_0:GEL 输出:电路板复位完成。
Cortex_M33_0:错误:(错误-1170 -(3:16:1))无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包12.6.0.00029)
Cortex_M33_0:尝试20次后无法确定目标状态
Cortex_M33_0:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。 建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试
syscfg 设置如下所示:

但是、当 PHY 类型更改为50kbps 时、演示能够在20dBm TX 功率下无任何错误地运行。
谢谢。此致、
萧县