This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:从 CC1354P10 (64引脚)迁移到 CC1354P10 (48引脚)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC1354P10, CC1354P10, LP-XDS110, LP-XDS110ET, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1383491/cc1354p10-migrate-from-cc1354p10-64-pin-to-cc1354p10-48-pin

器件型号:CC1354P10
Thread 中讨论的其他器件:LP-XDS110LP-XDS110ETSysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI:  

我能否将示例项目从 LP-EM-CC1354P10 (64引脚 MCU)的 SDK 迁移到具有48引脚 CC1354P10的定制电路板?

显然、我必须再分配引脚。  

固件可以通过 LP-XDS110或 LP-XDS110ET 上传至我的电路板?

非常感谢。 此致