This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:RF 在热循环期间停止随机工作

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1384362/cc1200-rf-stops-working-randomly-during-thermal-cycling

器件型号:CC1200

工具与软件:

我们正在使用在916MHz 上配置的 CC1200模块。 作为测试的一部分、具有适当外壳的 PCB 会执行热循环测试、以验证任何板级问题:

1.-35至+55摄氏度、带(3度斜坡)周期。 持续了3天

2.-35为期2天

3.+55为2天

每次测试后、我们都会检查射频是否正在通信。

在其中一种情况下、我们观察到射频停止工作。 未发现来自该设备的数据包。  

在这种情况下、与微控制器的 SPI 通信正常运行、传输后 FIFO 会显示为空、但在通道上不会观察到相同的数据包。

类似地、也没有观察到接收中断。

检查时、所有组件均工作正常。

请帮助我们调试此问题。 产生这些故障的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从一个温度切换到另一个温度时、是否进行了 SCAL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 SCAL。  

    但如果将这条命令发送到 RF、则我们没有这样做。 我们有一个可以正常运行的固件、需要使用该特定固件在热循环中测试器件、并且不能进行任何其他更改。

    此外、我们不会从 CC1200模块读取温度、仅读取 TX 和 Rx 的温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件应直接或间接调用 SCAL、具体取决于寄存器设置。 请参阅用户手册。  

    SCAL 校准 synth。 如果在不执行 SCAL 选通的情况下温度变化超过 x 度、合成将失控、这时您无法获得链路。