This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:802.15.4协议关联/配对失败。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1388145/cc1312psip-802-15-4-protocol-failed-associate-pairing

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

尊敬的 Team 802.15.4:

我的客户有以下问题..

我一直在为解决与 TI 15.4协议相关的问题而苦恼。  我正在尝试使用对讲机将设备配对、方法是删除当前设备注册、启动新网络并将其打开。  另一方面、配对会执行关联函数。  可能发生的情况是、关联的远程对讲机将无法与访问被拒绝消息配对。  我不知道如何阻止这种情况发生。  此外,我允许孤儿在500毫秒内重新建立,而不是最初工作的5分钟,但现在将保持孤立,有时重新建立连接。  

谢谢、 Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Merril:

    您的客户发布的此 E2E 主题是不是很巧合的是这两者如此相似?  不管怎样、 请让您的客户 列出他们正在使用的 SDK 版本、描述他们对默认传感器/收集器项目所做的更改、并提供错误行为的监听器日志。

    我不确定他们的"删除当前设备注册"流程是什么。  如果他们已移除收集器上的传感器条目、则传感器还需要解离和/或移除 NV 闪存(通过 API 或 在为 LP 通电时按住 BTN-2)、以便执行全新重新连接。  我想让客户描述他们的确切过程、以便我们可以复制、解释根本原因、并讨论可能的解决方法。

    此致、
    Ryan