This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:什么是"SimpleLinkTM long Range"是协议、名称、堆栈还是什么?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1385258/cc1352p7-what-is-simplelinktm-long-range-is-that-a-protocol-a-name-a-stack-or-what

器件型号:CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件: Wi-SUN

工具与软件:

您好、我的朋友们、

我正在阅读 cc1352p7的数据表、特别是无线电性能器件的数据表。

我遇到了标题"SimpleLinkTM 远距离..."

我不知道这是什么"SimpleLink TM 远距离..." " 正弦值。
是协议吗? 如果是、如何查找此协议的不同层(如物理/链路/传输/MAC/应用层)的文档?

我还发现"SimpleLink"术语适用于所有应用、例如 SimpleLink MCU、SimpleLink SDK、看到这个术语的实际含义会有点困惑。

在任何速率下、是否有任何使用 DSSS 和 FEC 的 TI 远距离选项协议栈?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SimpleLink 远距离模式是我们的器件上支持的个人物理层。

    CC13xx 远距离模式(TI.com)

    我们的 Wi-SUN 堆栈使用 Wi-SUN PHY、而我们的 TI 15.4堆栈支持此处提供的 PHY:

     概述- SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK TI 15.4-Stack 用户指南6.41.00.00文档

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能更清楚地回答我的问题吗?

    协议栈不仅具有物理层、还具有其他层、如链路层、网络层、传输层... .

    Wi-SUN 堆栈似乎是一个"协议栈"、不仅包括物理层、还包括基于 Wi-SUN 标准的其他层、后者本身需要从 IEEE802.15.4到 IETF、...等不同的标准

    是否有适用于 SimpleLink 远距离的协议栈、或者它只是一个专有物理层选项? 根据您的回答、我想您的意思是 不存在协议栈、而这只是一个物理层选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我如何更清晰地理解。 您询问了什么是 SimpleLink 远距离模式、我回答说是 PHY。

    Sinceit 是 PHY 不会 我无法为您详细介绍协议栈。

    有关 Wi-SUN 堆栈的详细信息、请参阅以下内容:

    TI Wi-SUNRegisteredFAN 堆栈-软件概述(修订版 A)

    有关 TI 15.4 Stack 的详细信息、请参阅:

    概述- SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK TI 15.4-Stack 用户指南6.41.00.00文档

    如果您查看上面链接中的信息、您将看到我们的 porprietay Simplelink LRM PHY 是您可以选择在运行 TI 15.4堆栈时使用的 PHY