This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:用于计时器捕捉的 PinMux 配置

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1387410/cc1354p10-pinmux-configuration-for-timer-capture

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

您好、E2E:

我尝试在 GPIO 引脚上实现边沿时间捕获。 我的目的是捕获 GPIO 引脚上两个边沿之间的时间。  

我尝试使用实现时的示例  GPTMERCC26XX.h  不知何故,我看不到任何定义/引用" PINCC26XX_setMux "。   以下是我的示例代码...  

GPTimerCC26XX_Handle CapTimer;
GPTimerCC26XX_Params tParams;
GPTimerCC26XX_PARAMS_INIT (&tParams);

tParams.width = GPT_CONFIG_16BIT;
tParams.mode = GPT_MODE_EDGE_TIME;
tParams.Direction = GPTimerCC26XX_DIRECTION_UP;
tParams.debugStallMode = GPTimerCC26XX_DEBUG_STALL_OFF;

CapTimer = GPTimerCC26XX_OPEN (GPT_A、&tParams);

if (capTimer => NULL){
  log_error0 ("无法打开 GPTimer");
  task_exit();
  while (1);
}

GPTimerCC26XX_setCaptureEdge (capTimer、GPTimerCC26XX_Both_EDGE);
GPTimerCC26XX_registerInterrupt (capTimer、captureTimerCallback、GPT_INT_CAPTURE);

GPTimerCC26XX_START (capTimer);

感谢您帮助解决此问题。  

此致、

Satya