This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310中的时钟丢失问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1372591/cc1310-clock-loss-issue-in-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

工具与软件:

您好!

我们使用 CC1310芯片设计了一个定制子板、该芯片在我们的应用中充当主器件、并以相同的频率与从器件(也使用相同的 CC1310芯片设计)进行通信。
我们观察到、在我们的一些主板中、它在与其从器件通信时会复位。 当向我们的主器件提供 OTA 更新时、它也会复位。 此主复位的模式是随机的、有时在一小时内发生一次或两次、或者每分钟连续发生。

当我们将该主器件连接到计算机的终端(Tera Term)时、会在终端调试日志中显示"[Reset-Source]:RSTSRC_CLK_LOSS"错误。 为了验证此 "RSTSRC_CLK_LOSS"错误消息、我们探测连接到 CC1310的晶体引脚并在示波器上观察波形。 每当出现时钟丢失错误时、示波器上都会观察到一条平坦的线。

最初、我们认为复位问题是由于焊料干燥或外部晶体损坏而发生的。 但我们在检查时发现晶振焊接正确。 我们还用新晶体替换了晶体、但时钟丢失和复位问题仍然存在。  

 以下是随附的文档、供您参考。 如果需要任何其他文件、请告诉我、并指导我们解决这个问题。

原理图:

e2e.ti.com/.../101_2D00_108532_2D00_01.pdf

Gerber 文件:

e2e.ti.com/.../101_2D00_108532_2D00_01.rar

CCFG 文件:

e2e.ti.com/.../0702.ccfg.c

e2e.ti.com/.../0702.hw_5F00_ccfg.h

此致、
Nilesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    在以低输出功率传输或仅以高输出功率传输时、是否会出现类似的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW、

    我们将以14dBm 的高输出功率发射功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在传输高输出功率时观察到了该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过设置  

     #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION       0x3     // LF RCOSC

    因为您不使用 xtal 来实现32 kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TheGhostOf:

    即使我们设置内部 LF RCOSC、我们仍然会观察到 CLOCK_LOSS 问题。 我们观察到 CLOCK_LOSS 问题的 VDDR 电源波动是否存在内部振荡器电路损坏的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道如果我们用不同的直流/直流电感器替换、会影响 CC1310的时钟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换 DCDC 电感器不应影响时钟损耗。

    为什么当您拥有 CC1190 FEM 时要以14 dBm 的功率传输?

    在以10dBm、5dBm 和0dBm 传输时是否看到时钟丢失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将以14dBm 的功率从 CC1310传输信号、使用 CC1190 FEM 后、我们将发射功率增加27dBm、需要使用最大传输功率才能使我们的应用正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若要在 CC1190下实现27dBm、则无需以14dBm 进行传输。

    因此、我想问您在降低 CC1310的输出功率时是否会出现类似问题。

    从 CC1310来看、10-11dBm 应该足够了、但仅出于调试目的、我们希望查看5dBm 和0dBm 设置的效果。