This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:CC110LRGP 杂散发射

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1372516/cc110l-cc110lrgp-spurious-emission

器件型号:CC110L

工具与软件:

大家好、团队成员:

CC110LRGP 多年来被我的客户用作868MHz 收发器。 他们首次在官方认证实验室认证其中一个最终产品的新变体。

在测试过程中、实验室注意到699、3MHz 处的杂散发射。 他们还在完全其他的电路板上进行了测试、该电路板也使用 CC110L 并检测了699MHz 杂散发射。

  • 它来自 CC110L 内部吗?
  • 这是一种已知现象吗? 如何解决这一问题?

 

这是官方认证实验室的杂散发射测试结果:

此致、

Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、fc - 169 MHz 处的此杂散已知、并且在参考设计原理图中提到了这一点:

    您是否有客户的示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是该故障产品的示意图。

    它们使用平衡-非平衡变压器 Johanson 0896BM15A0001、后跟 Johanson 数据表推荐的一些滤波器元件。

    但 没有我们原理图中的滤波器、除非该滤波器集成在平衡-非平衡变压器中。

    他们将尝试放置陷波滤波器而不是我们的 C113、以检查它是否可以解决这个问题。

     

    从 DN017到 CC11xx 868/CC11xx 915 MHz 射频匹配:

     

    显然、只有在使用天线连接器时才需要陷波滤波器。 我觉得这很奇怪。

    此致、

    Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来我漏掉了附件、下面是原理图-   

    有关陷波滤波器的详细信息-  

    期待您的反馈!

    此致、

    Madhurya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    在尝试陷波滤波器设计时、 我的客户注意到、根据仿真和测量结果、滤波器频率以895.3MHz 为中心。

    然后、他们 将电感器从3.3nH 更改为5.6nH、以将滤波器频率移至约688MHz、这足够接近699MHz、以便有效。

    也许您的团队可以回顾我们的解决方案和/或解释所提议的过滤器为何似乎不以699MHz 为中心?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    是否有关于此主题的反馈?

    此致、

    madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总有一些布局寄生效应会影响准确的元件值。 如果5.6nH 在688 MHz 处提供陷波、则建议使用该值。