This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:从 CC1312R 迁移到 CC1312PSIP

Guru**** 2693345 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1387365/cc1312psip-migrating-from-cc1312r-to-cc1312psip

器件型号:CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:CC1312R

工具与软件:

您好!

我有一款基于 CC1312R 的产品。 它处于全面生产和稳定状态。 该应用在收集器/传感器示例的基础上宽松地体现在。  

您能告诉我代码是否会在 CC1312PSIP 上运行吗? 则不需要以高于14dBm 的功率运行。

如果不进行修改就无法运行、您能否建议需要关注的领域?

非常感谢

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只会想到 CC1312PSIP 使用 DIO_3和 DIO_0作为射频开关、因此如果您的项目使用这些 DIO 进行其他用途、则必须对其进行更改。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我迁移到 CC1312PSIP 的一个主要原因是该模块获得了 FCC 第15部分认证。 您能否确认 FCC 认证涵盖 TI 15.4 Stack 的5kbps 远距离模式?

    5kbps、5kHz 偏差、2-GFSK、34kHz b/w、FEC=1:2、 DSSS= 1:2

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有 WB_DSSS PHY 都受认证覆盖。

    由于功率频谱密度要求为 8dBm/3kHz、天线增益为2.69dBi 时、最大输出功率限制为15dBm。