This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:我正在寻找合适的产品

Guru**** 2527820 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1384416/lpstk-cc1352r-i-am-looking-for-a-suitable-product

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352R

工具与软件:

您好、TI 团队:

我正在使用 TI 微控制器、并且我已经使用 LPSTK-CC!352R 和 CC1352R LaunchPad 设计了一个可以无线传输数据的传感器模块。 这些微控制器的设计和集成非常好,但唯一的缺点是范围有限,约200-300米。 我正在寻找一款可以帮助我实现大约1km 无线范围的 TI 产品、我希望传感器和收集器设计与 LPSTK-CC1352R 和 CC1352R Launchpad 类似。

如果有人可以帮助我选择合适的微控制器、并且还记得设计应具有低功耗功能、那就很好了。

谢谢!

此致、

Pukhraj Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pukhraj:

    在执行测试时、您使用的是什么输出功率以及什么 PHY? 测试是在视线范围之外还是在室内环境中进行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego:  

    传感器模块是在室内环境中运行的、我不确定输出功率、而是从 MSP430引脚得到的3V 电压。  

    谢谢!

    此致、

    Pukhraj Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430的数字 IO 能够提供的电流不足以为 CC1352供电。 它应该由 LDO、直流/直流转换器、电池或能够提供足够电流的类似电源供电。