This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:低于1GHz 论坛

Guru**** 2538450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1385862/cc1314r10-sub-1-ghz-forum

器件型号:CC1314R10
Thread 中讨论的其他器件: Wi-SUN

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 ns_br_lp_em_CC1314R10_tirtos7_ticlang ns_CoAP_NODE_LP_EM_CC1314R10_tirtos7_ticlang 。  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17 示例。 我正在与几个路由器节点合作、到目前为止一直在使用他们的 IP 地址来识别它们。 如果他们的地址是动态分配的、我希望能够跟踪它连接到的物理设备、即使 IP 发生变化也是如此。

1.这些 IP 地址是动态还是静态分配给这些节点(如果是静态的,这可以解决我的问题)
2.我是否可以使用其他指标来唯一标识节点并且这些指标是静态的(可能是 Mac_EUI)?
3.如果是、我会在 SDK 的哪个位置提取该信息、以便最终以有效载荷消息的形式发送到边界路由器?
4.在 SDK 中、它将这些 IP 地址映射/分配给这些设备的位置?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,由于度假时间,响应时间将比正常时间长。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好

    1. 当前的 IP 地址由 SLAAC (无状态地址自动配置)方法根据 MAC 地址和网络前缀分配。
    2. MAC 地址(可以使用 pyspinel 中的 hwaddress 命令访问)和 IP 地址都是立即进行静态分配的。
    3. 可从 RN 提取 MAC 地址和 IP 地址并发送至 BR。 BR 还具有已连接设备的列表(可通过 connecteddevices 命令访问)
    4. slaac 机制内置在 Wi-SUN 源代码中、ws_bootstrap_ll_address_validate()根据 EUI 设置 iid_slaac 值、ICMPv6_slaac_address_add()根据此 iid_slaac 值添加地址条目。

    Siri