This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:在以色列使用863Mhz

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1389999/launchxl-cc1352r1-using-863mhz-in-israel

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:CC1352R

工具与软件:

你(们)好

有人能告诉我是否可以在以色列使用 cc1352x 863MHz 吗?

如果不是...为什么会这样?

如果是、是否有任何 TI 文档显示此信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 ERC 建议70-03:

    附件2:以色列可以使用-868 MHz Endeavor 进行跟踪、跟踪和数据采集

    附件3:以色列可以使用 863. 用于 宽带数据传输系统的-868 MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 RGW……这是否意味着我不需要任何人许可/许可证即可购买和使用用于研发的 CC1352R?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于研发测试目的、您 不需要  许可/许可 、尤其是在实验室环境中。 但是、如果您有超出范围的测试、则可能会对其他射频系统造成干扰、因此由于存在监管问题、应避免这种情况。 监管机构通常严格 要求遵守其规则。

    出于评估目的、我只会使用866 MHz。 实际上、在863 MHz 或866 MHz 进行评估不会对覆盖范围产生任何显著影响。 如果与868 MHz 相比、863 MHz 的 IF 范围性能发生显著变化、则附近必须有近距离射频干扰。