This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:关于 rfDiagnostics 以执行 Tx/CC1312R Rx 测试

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1382499/cc1312r-about-rfdiagnostics-to-perform-tx-rx-test

器件型号:CC1312R

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 CC1312R。 现在他们将负责射频认证。 他们有一些问题、如下所示。 请帮助您澄清。 谢谢你。

1. 遵循命令指南(图1)、可以理解 AT+I 0 => 50kbps。  他们想了解 如何在此命令中配置其他 PHY?

  它们使用 AT+I 1、AT+I 2… 但行不通。 请参见图2

     

                图1.

     

               图2.

2.在系统配置中、"Frequency Band"(频带)的默认设置为770-930 MH、并检查"Custom"(自定义)的设置为50K bps (图3、图4)。 他们是否可以为 CC1312R 选择所有专有设置(图5)?

如果上述 设置为是、则在这些设置启用所有设置后、如何在 UART 命令中对其进行更改?

     

              图3.

     

              图4

     

           图5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ABRY8zYhHjgYH.KD70kvLQ__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_PROPRF_MODULE__BSEc4rl__LATEST

    他们是否添加了更多 PHY? 从上面、在您提到的表的正下方:"有关如何手动添加 PHY 参数的详细说明、请参阅 PhySettings.c。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想执行以下 PHY 设置来执行  RF 认证、您能建议我们如何添加或选择 PHY 参数吗?  

    • 50Kbps、带宽为200kHz
    • 200kbps、带宽为400kHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Can I ask you a favour? Where can I find "PhySettings.c " ? 

    | Sub-1GHz-only devices | Initialize 50kbps for CC1312R1: AT+I 0 | | | | 00: 50kbps (433MHz for CC1352P-4/CC1352P7-4 | | | | | 868MHz for other devices) | | | | | 01-09: To be defined if more PHYs | | | | | are manually added | | | | | | | | | |----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | |----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

    有关如何手动添加 PHY 参数的详细说明、请参阅 PhySettings.c。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1312R 的 rfDiagnostic 示例仅包含一个 PHY。 如果您使用 atppn 列出 PHY、将会看到该结果?

    有关如何添加 PHY 的说明、请参阅  PhySettings.c 文件。 如果 SDK 安装在默认位置、可在此处找到该文件。

    C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17\examples\rtos\CC1312R1_LAUNCHXL\prop_rf\rfDiagnostics\radio\builtin

    也可以在此处在线查看该文件:

    PhySettings.c

    Siri