请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 工具与软件:
您好!
我在 CC1312R 和 LED 驱动器 SN3218A 之间遇到 I2C 通信问题。
I2C 通信失败的概率约为0.1%。 复位按钮操作将触发它。
发生这种情况时、将 CC1312R RESET 引脚拉至低电平不会恢复通信;只有下电上电才能恢复通信。 故障期间的 CLK 和 SDA 波形如下:
发生这种情况时、将 CC1312R RESET 引脚拉至低电平不会恢复通信;只有下电上电才能恢复通信。 故障期间的 CLK 和 SDA 波形如下:

//当发生这种情况时,我们有 如下的日志:
[11:33:25]SDA 状态正常
[11:33:25]I2C 已初始化!
[11:33:25]光传感器 ADC = 2168
[11:33:25].
[11:33:39]sn3218aI2cHandle 初始化失败
[11:33:39]sn3218aInit 失败!
//与 I2C 相关的软件代码如下:


// SCH 如下所示: