This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:cc1312r1

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1390235/launchxl-cc1312r1-cc1312r1

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

工具与软件:

我正在尝试使用1054 - 1315频段。 我修改了频率和 lo.divider、并可以看到合理的

为1260 MHz (我的测试频率)。 我还可以在 launcpad-cc1312与使用的电路板之间进行通信

cc1312r1。 但是、在良好的功率计上测得的输出约为0.2V、即-1dBm。

我通过一根50欧姆的微型同轴电缆制作了一个180度的平衡-非平衡变压器、以该频率为中心、稍后打算进行设计

将其作为微带添加到 PCB 上。 我需要有关如何提高功率的建议。 我不期待完整的+14 dBm、但是

如果芯片在1054 - 1315频段上正常工作、则应该可以做出一些改进。

将 VNA 接入天线插孔后发现 SWR 下降约为1300MHz、因此同轴电缆可能有点短、和

电路板未通电、这只是为了看看同轴电缆平衡-非平衡变压器从外部看起来是什么样的。 有没有

是否是 CC1312R1在该频段的 S 参数?

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么不修改 LaunchPad 上的无源平衡-非平衡变压器组件、这样您就可以在1260 MHz 进行评估而不是采用同轴电缆进行评估呢?  

    在评估1260 MHz 处的平衡-非平衡变压器并找到最佳阻抗时、请确保同时评估 Tx 和 Rx。

    Rx 和 Tx 具有不同的阻抗点以进行优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供在此频段工作的最终应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    点对点 链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    人们想到的是修改无源器件、但同轴电缆平衡-非平衡变压器是众所周知的并且效果很好

    天线匹配。 50欧姆电缆的选择是可用的、但我会是大多数

    由于能够获得 cc1312的输出 Z、因此能够设计平衡-非平衡变压器、而不是试错。

    (对于无源器件、一两周内会有新的 PCB、并且会有不同的无源器件进行 PNP 认证)

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅在 868 MHz 处具有目标负载阻抗、该阻抗应为 40 + J15。

    1260 MHz 处的负载阻抗不可用、但使用40 + J15作为起点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW、

    这就是我们计算的结果、因此新组件的值按比例缩放868/1260。

    可能当前网络是868和915之间的妥协、以匹配美国和欧盟。

    但是、这会修改可用的模块。 如果我们为这个频率制作 PCB、

    首选方法是让 PCB 为组件供电、即将相位旋转180度

    或者在两个 L 和两个 C 的帮助下进行放置应该无关紧要。

    制作一个40欧姆的微带只是尺寸的一个问题、+15J 可以被吸收

    条带长度。 尽管如此,我还是希望有7到10分贝的果汁……如果前端/PA 是能够的

    这是内置带。 -1 dBm 是*不*预期...或有用...

    预计会有修改的模块....

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW、

    这就是我们计算的结果、因此新组件的值按比例缩放868/1260。

    可能当前网络是868和915之间的妥协、以匹配美国和欧盟。

    但是、这会修改可用的模块。 如果我们为这个频率制作 PCB、

    首选方法是让 PCB 为组件供电、即将相位旋转180度

    或者在两个 L 和两个 C 的帮助下进行放置应该无关紧要。

    制作一个40欧姆的微带只是尺寸的一个问题、+15J 可以被吸收

    条带长度。 尽管如此,我还是希望有7到10分贝的果汁……如果前端/PA 是能够的

    这是内置带。 -1 dBm 是*不*预期...或有用...

    预计会有修改的模块....

    Gullik

    最新动态:

    调整 txPower 并查看同轴平衡-非平衡变压器连接后、SMT 电容器破裂

    找到。 1260 MHz 下的输出现在是 0.58V、即8.25dBm。 这有点低、但表明非常高

    可以使用半波同轴平衡-非平衡变压器、这可以节省某些组件、但牺牲 PCB 尺寸。

    接下来、优化该网络、或只是等待具有合适分立式元件的模块。

    Gullik