This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:最大数据速率是250kBaud 还是500kBaud?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1387222/cc1101-q1-is-the-maximum-data-rate-250kbaud-or-500kbaud

器件型号:CC1101-Q1

工具与软件:

下面是数据表中有关数据速率的两张快照、

  1.  在引言部分中、它指示最大数据速率为250kBaud、
  2.  在"3.8数据速率编程"部分中、它指出"数据速率可设置为1.2kBaud 至500kBaud "、

您能否说明一下哪一个选项是准确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对困惑的道歉。 此器件的最大数据速率为500kbps。

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清