This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1312PSIP:利用电源策略。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1390483/lp-em-cc1312psip-utilizing-a-power-policy

器件型号:LP-EM-CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:CC1312PSIPSysConfig

工具与软件:

我已检查项目中使用适用于 TI15.4协议的传感器/收集器的设置。  我需要为两个器件确定一个电源策略选择。  我使用的是 CC1312PSIP 器件、其中讨论的是 CC26XX 器件。  那么我应该对 TI 驱动程序功耗设置使用什么设置:PowerCC26XX_standbyPolicy 或 PowerCC26XX_doWFI 策略?  我希望传感器侧由电池供电、这样我就想使用 PowerCC26XX_standbyPolicy、但这表明我需要:

为了使此电源策略运行、必须在  PowerCC26XX_Config 结构中将其设置为"policyFxn"字段、并且  必须  在运行时设置 PowerCC26XX_Config 结构中的"enablePolicy"字段或在运行时调用 Power_enablePolicy ()。

那么我只需要在 Sensor_Process 循环和 Sensor_int ()之后调用 Power_enablePolicy 吗?

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    您能否更深入地了解您所参考的设置(这些设置是在 SysConfig 中吗?)? 以及您参考的是什么信息/文档? 这让我们更容易为您提供支持。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siri

    是的、这些是 SysConfig 中针对 TI 15.4协议的设置。  当您单击? SysConfig 中的设置名称后面加上一个字段。

    Kevin