This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:能否使用 PA + PCB 天线来实现与外部天线相似的性能?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1390469/cc1120-can-i-use-pa-pcb-antenna-to-achieve-similar-performance-of-an-external-antenna

器件型号:CC1120

工具与软件:

尊敬的 Champs:

或许这是一个愚蠢的问题、但我想问、我是否可以使用具有 PCB 天线的功率放大器来实现与外部天线类似的性能?

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于频率和电路板尺寸、PCB 天线尺寸以及 GND 平面尺寸。

    对于大多数尺寸为> 868 MHz 的手工电路板、PCB 天线可以与外部天线匹配、前提是外壳、显示器或电池不会阻止/加载 PCB 天线。

    对于较低的频率 手尺寸 但由于物理波长的大小、很难匹配外部天线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的建议。

    此致、

    Kien Nguyen