This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:地址设置和检查专有无线电命令结构

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1389376/cc1354p10-address-set-and-check-in-proprietary-radio-command-structures

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、E2E:

我使用 SysConfig 工具生成可以看到的无线电命令结构时  RF_cmdPropRx.pktConf.bChkAddress 启用地址检查、.address0和.address1结构元素设置一个字节! (不是其中一个?) 无线电接收到数据包时。

我希望 Tx 侧也具有类似的设置、我无法在 Tx 部分找到任何此类结构元素。 我在里面呆了一会 SmartRF Studio  生成的代码。 我在中看不到结构或导出代码中有任何差异 启用或禁用 地址复选标记。   

此外、我正在查找任何 Rx 数据包的焊盘 ID 设置。 供参考。 我正在使用中  rfUARTBridge_CC1354P10  作为我的应用的基础。

我的目的是在远程器件和接收器之间使用 CC13xx 无线电来交换一些安全数据。 非常感谢您提供任何帮助。  

此致、

Satya