This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1312PSIP:同时支持868 MHz 和915 MHz 射频

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP, LP-EM-CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1392490/lp-em-cc1312psip-support-for-both-868-mhz-and-915-mhz-radio-frequencies

器件型号:LP-EM-CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:CC1312PSIP

工具与软件:

CC1312PSIP LaunchPad 开发套件是否同时支持868 MHz 和915 MHz 无线频率?

如果器件仅支持868 MHz 频带、

切换到915 MHz 频带是否需要更改外部元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LP-EM-CC1312PSIP

    工具与软件:

    "LP-EM-CC1312PSIP"

    CC1312PSIP LaunchPad 开发套件是否同时支持868 MHz 和915 MHz 无线频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FCC 认证仅对915 MHz ISM 频带有效、但 SIP 仍可用于868 MHz。

    在20dBm 869 MHz 下工作时、只需使用外部 LC 滤波器。   LaunchPad 设计中包含此 LC 滤波器、适用于需要在869 MHz 处以20dBm 运行的客户。