This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:CC1354P10是否可以满足某些 EN 300 220方法的射频要求?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1383163/cc1354p10-can-cc1354p10-meet-the-rf-requirements-per-some-en-300-220-methods

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

您好、TI 专家:

 我的客户选择 CC1354P10作为无线网关产品。 之所以选择 CC1354P10、是因为868MHz 频带必须支持+20dBm。 客户提出一些射频规格测试问题、如下表所示。 您能帮助说明一下根据 所述的一些测量方法、CC1354P10是否支持这些要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户应遵循 LP-EM-CC1354P10-1参考设计、因为该设计通过了外部测试机构的 ETSI EN 300 220测试。

    符合性声明可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/sszqr38

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

     已了解的 TI 参考设计可以通过 ETSI EN 200 220  标准、但客户询问如果这些符合标准的测量可以或不可以在 TI CC1354P 上正常、TI 是否可以帮助审查该表的每项并发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    中提供了大多数规格 CC1354P10数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs267

    CC1354P10专为符合2类接收器标准的系统而设计。

    若要评估无线电性能、这在很大程度上取决于 PHY 设置、我们建议使用 SmartRF Studio 7评估 LP-EM-CC1354P10-1。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    您的意思是您不能帮助客户评论每个项目可以支持或不能支持?

    此致

    Eric 格式 WNC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将移至电子邮件讨论、以推动此进展。 因此、我会将该线程标记为"已解决"。

    此致、

    Zack