This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:[TI15.4]定制电路板卡在 macRadioPowerUpWait 上

Guru**** 2594450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1392784/cc1311r3-ti15-4-custom-board-stuck-on-macradiopowerupwait

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我的客户在 其定制 CC1311R3板上从 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17运行 TI15.4协处理器示例、可以通过 Uniflash 和 CCS 进行刷写、并连接到 XDS110调试器以运行 TI15.4工程。 然而、软件 运行后、软件将卡在 macRadioPowerUpWait 上:

当尝试使用电路板连接到 SmartRF Studio 时、SmartRF Studio 出现错误"加载固件映像后无法启动目标...":

我怀疑硬件存在一些问题、导致 RF 无法初始化、但不确定确切原因。 macRadioPowerUpWait 被卡住的原因可能是什么?

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、沭阳

    如果无线电没有响应、我会检查外部晶体。

    但我建议他们浏览完整的 PCB 设计应用手册:

    https://www.ti.com/lit/swra640

    谢谢、

    Marie H.