This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:Wi-SUN 边界路由器 OAD

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1388783/cc1312r7-wi-sun-border-router-oad

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUNUNIFLASH

工具与软件:

你(们)好

我们需要远程更新 Wi-SUN 边界路由器(BR)固件。 我们的设置是连接到嵌入式 Linux 网关的 BR。 从我们的测试中可以看出、用于 CoAP 端点的 Wi-SUN OAD 解决方案对边界路由器不可行、因为边界路由器没有足够的 RAM 来运行 CoAP。 考虑到这一点、最佳解决方案可能是通过某些闪存编程工具直接刷写固件。 是否有可以用于刷写固件的开源闪存编程工具? 代码必须是开源的、这样 我们才能将其编译到嵌入式 Linux 网关中。

此外、除了闪存编程工具、我们还是提供开放式建议。

此致、

Mauricio.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    两个建议:

    A)可以使用 Uniflash 工具(Linux 支持的 ALO): https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    B) CC13xx 器件在 ROM 中有一个串行引导加载程序。 您可以启用这个、并用它通过串行接口对器件进行编程。 您可以在技术参考手册的第10章中阅读有关此引导加载程序的内容。

    https://www.ti.com/lit/swcu192

    谢谢、

    Marie H.